This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:在没有2uF 电容器的情况下、PIN1 VLDO2是否稳定?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991434/tps65217-can-pin1-vldo2-stable-without-th-2uf-capacitor

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件:AM3352

尊敬的先生/女士:

我们目前正在将 TPS65217CRSLR 与 AM3352 CPU 配合使用。

对于 TPS65217CRSLR、引脚1为 VLDO2 (3.3V 输出)。 如果我们在输出端未安装任何电容器、请告知此输出是否稳定。

我们将 VLDO2输出仅用作使能信号、以开启另外2个电压稳压器。 它不用于任何其他外设。 由于输出端没有电容器、VLDO2输出是否可能不稳定? 对于某些 LDO、最大电容器通常有限制。 在本例中、我们想知道它是否在没有任何电容器的情况下保持稳定。

此致、
Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    我已将此帖子分配给该器件的专家。 请接受他们的答复延迟到明天。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    无论用作其他稳压器的 EN 信号、建议在引脚1的 GND 之间安装一个2.2uF 电容。 有关稳压器连接的建议、请参阅原理图检查清单。  

    最棒的

    Emily