This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:关于开关频率和内置电感器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991730/tps82130-about-switching-frequency-and-built-in-inductor

器件型号:TPS82130

请告诉我、在输入电压= 12V、输出电压= 1A、输出电压= 1.8V 的条件下、PWM 开关频率的最小值和最大值。

电感值为1uH。

请告诉我最小值和最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munakata、您好!

    请参阅 TPS82130数据表、CCM 模式下的典型开关频率为2MHz。 省电模式下的开关频率估算为等式3。 图21中显示了12Vin、1.8Vout 和1A 的开关频率范围。

    谢谢、

    Nancy