This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:关于 LiFePO4的电池平衡和保护器件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ77915, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991974/bq76920-about-cell-balance-and-protection-device-for-lifepo4

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ77915BQ76942

您好!

客户正在寻找用于 LiFePO4的电池平衡和保护 IC。

・4节串联电池
・电池电压:3.2V×4=12.8V
・μ A 充电电流:≒4A (3800mAh/1C)

客户正在寻找“R5432V”LiFePo4兼容版本等解决方案。
我尝试从上述条件中引入 BQ76920。
了解 BQ76920是否支持 LiFePO4是正确的?
如果有更好的产品、您能告诉我吗?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、BQ76920可以支持这些要求。 主机向 BQ76920发送命令以控制平衡。

    BQ77915是一款具有电池平衡功能的保护器-您可以查看数据表、了解具有不同保护和电池平衡阈值的不同器件型号。 我认为 BQ7791506可能最符合这些要求、但可能并不是完美的选择。

    BQ76942来自最新的电池监控器系列。 它支持自动或主机控制的电池平衡。 它提供最灵活的解决方案和功能集。

    此致、

    Matt