This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:I2C 通信问题、并且未在 Regout 引脚上获取电压。

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991867/bq76940evm-i2c-communication-problem-and-not-get-voltage-on-regout-pin

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76940

我以前曾与 BQ76940进行过 I2C 通信,现在我尝试与 bq76940进行 I2C 通信,但我无法, 然后我检查 REGOUT 上的电压、其0V 也是 LED D48和 D49打开、请帮助我解决 i2c 通信问题、为什么这个 LED 打开以及 REGOUT = 0v。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinal、

    如果 REGOUT 为0V、则器件可能处于运输模式。 在您按下电路板上的"Boot"按钮之前、器件将不会启动。

    如果您在按下 Boot (启动)按钮后未看到 REGOUT 亮起、则 IC 无法正常工作、可能需要更换。

    此致、

    Matt