This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:为680mAh 锂电池充电的最佳参数

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ25798, BQ24210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991702/bq25505-best-parameters-to-charge-a-lithium-cell-680mah-cell

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件: BQ25798BQ24210

我已经使用 BQ25505一段时间了、结果好坏参半。  我非常喜欢该器件、因为它具有多路复用功能。  我希望您能思考一下为小型锂电池充电的最佳参数。

我这里有一个伏尔塔式太阳能电池板(pn:p124)、其中包含:

  • VMP:6.07V
  • VOC:7.09V
  • IMP:0.20A
  • ISC:0.22A

我知道我需要一个钳位二极管来将其保持在5.1V 以下。  

我读过许多关于我应该将其钳制到哪个位置的不同文章。  3V? 4.1V?

如果我钳制电压、我的 MPPT 应设置为什么?  应设置为电压被钳制到什么? 或该电压的80%?

此面板是否是此作业的最佳面板?

哪种 VBAT_OV、VBAT_OK 和 VBAT_OK_HYST 最适合该面板?

如果这不是适合作业的最佳面板...我应该在太阳能面板中寻找哪种参数?

对于该不同的面板、 我应该考虑哪种 VBAT_OV、VBAT_OK 和 VBAT_OK_HYST?

我的电路是评估板参考设计的副本。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrique、

    BQ25505是一款升压充电器、其最大输入电压为5.1V、因此其输入 MPP 电压需要低于其输出 VBAT_OV。  将面板夹紧到较低位置意味着面板不会处于 MPP 位置。  我不推荐您的面板使用 BQ25505。  如果您的主机具有 I2C、我建议您使用 BQ24210或 BQ25798。

    此致、

    Jeff