This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:LM5106 HS 下冲至大约-6.6V

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991740/lm5106-lm5106-hs-undershoot-to-around--6-6v

器件型号:LM5106

尊敬的 TI:

在启动期间、我有一个降压转换器在 HS 引脚与 COM 引脚之间显示-6.6V。 所有走线都是直接和短路的、以减少寄生电感。 但是、底部 MOSFET D-S 和 HS 引脚与 COM 引脚之间仍然存在大约-4V 的下冲。 在 LM5106数据表中、其允许的 HS-COM 下冲仅为 VDD - 15V = 12V - 15V =-3V。 是否可以继续进行超过3V 的下冲、因为我们没有看到在此类工作条件下损坏的任何器件?

此致、

KK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KK、

    正如 您提到的、数据表确实指定了 HS 电压。 为了确保 IC 不会损坏、我们建议您遵循数据表额定值。 HS 节点的探测应使用尽可能靠近 IC 引脚的短探针连接进行。 在高 dV/dt 下、如果探头连接不短、您可以看到高于实际的电压尖峰。 使用弹簧线圈接地和探头尖端连接、以实现最佳测量。

    可通过增加栅极电阻来降低开关速度、从而降低峰值电压下的 HS 电压 dV/dt。 此外、如果可能、另一种选择是将 VDD 降低到10V、这会将允许的负电压增加到-5V。 这种情况以及一些小的尖峰降低将会起作用。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、