This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计具有外部 PWM 电压控制的降压稳压器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991481/designing-a-stepdown-voltage-regulator-with-external-pwm-voltage-contorlling

主题中讨论的其他器件:TPS56637

您好!

我正在尝试 构建一个降压稳压器、在该稳压器中、我可以使用 PWM 信号动态控制输出电压值。 例如、我已将最大输出电压设置为12V、 占空比为40%的 PWM 信号输入会生成12×40%= 4.8V 的输出。 (控制不需要如此精确和线性)

我的 输入电压范围 为13V 至14V、所需的输出电压范围为0至12V、输出电流小于5A。

我对 TI 产品线非常陌生。 是否有符合要求的产品? 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杰明:

    您的应用的输出调整步骤是什么? 根据您的示例、如果我们直接将12V 输出电压更改为4.8V 输出电压、则会触发欠压保护。 从低电压到高电压、它将触发过压保护。 因此、我们需要检查所需的输出调节阶跃。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    很抱歉、但我不明白为什么输出电压的变化会产生如此大的影响。

    实际上、我正在尝试控制一个水泵、其功耗取决于电源电压。 我想通过动态调节电源电压来控制功耗。 我会监控泵的实际功耗、并尝试对电压应用 PID 控制、 使功耗 保持 在目标值附近。

    因此、我假设输出电压目标不会突然变化。 我尝试实现的目标听起来像是可变直流 电源。

    谢谢、

    Jianmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杰明:

    感谢您介绍应用背景。 Lishuang 的问题是、如果目标输出电压(您的电压控制信号)快速变化、这可能会触发保护、因为我们的转换器或控制器采用集成控制方法来确定快速环路的响应。

    我想首先检查:您是否需要在0V-0.6V 输出中进行精确的电压控制? 我们的 TPS56637可支持13V 输出和6A 电流。 可通过外部电阻器将外部电压控制信号添加到 FB 引脚来实现更改输出电压请求。 但该转换器具有0.6V 基准电压、这意味着其输出电压必须大于0.6V。

    如果可以满足您的要求、我将介绍如何实施控制。

    此致、

    Andrew