This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:最大占空比

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991843/tps54335a-maximum-duty-cycle

器件型号:TPS54335A

大家好、团队、

TPS54335A 能否支持6V (+/-5%)/5.1V 3A 转换?

我想使用 TPS54335A 将 器件与上游转换器统一起来。

我发现 Webench 无法在这种情况下进行仿真、但我没有从 DS 中找到特定的最大占空比限制。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh

    是的、 TPS54335A 可在负载为3A 时支持5.7V 至5.1V 的电压。