This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3854:PSPICE 模型与 UC3854类似的器件?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3854, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991521/uc3854-device-with-pspice-model-similar-to-uc3854

器件型号:UC3854
主题中讨论的其他器件: UCC28180

您好!

对于新设计、我的客户考虑使用 PFC UC3854、因为它还可用作降压转换器(不仅是升压转换器)、输出电压为80-265Vac 和130Vdc、连续电流为15A、峰值电流为25A。 但是、此器件没有任何可用的仿真模型(pspice、Tina...)。 您能否为我推荐一款具有上述规格和仿真模型的器件、以便客户模拟行为?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    UCC3854是一款旧器件、无法在 TI 网站上实现仿真模块。

    下面的链接也是有关 UCC3854仿真模块的信息。 我不确定您是否可以在 OrCAD 中找到它。

    e2e.ti.com/.../ucc3854-simulation-model-request

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢。

    我将询问客户 、他是否可以在 Cadence 的软件"OrCAD"中的 OrCAD 控制器库中找到它。

    同时 、您能否为我推荐一款具有上述规格和仿真模型的较新器件、以便客户模拟行为?

    谢谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    UCC28180也是单相 CCM 控制器。 下面是 UCC28180仿真模型的链接。  

    www.ti.com/.../UCC28180