This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:有关产品替代使用的咨询

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991721/tps745-q1-inquiry-about-alternative-use-of-products

器件型号:TPS745-Q1

您好、支持团队

客户使用的是 TPS745-Q1 DRV 封装。

它目前用作固定类型、但由于电源和需求问题、正在构建一个电路以将其用作可调类型。

两种类型的器件都采用相同的封装和引脚对引脚。

但是、第2个引脚与 FB 和 NC 不同。

1.当固定类型部件应用于由可调类型组成的电路时,先前配置的 FB 的电阻连接到第二个引脚(NC)。

如果未移除电阻器、是否存在功能问题?

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    与 NC 引脚没有内部连接。  如果您将电阻器留在此处、则不会出现功能问题。

    谢谢、

    斯蒂芬