请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS745-Q1 您好、支持团队
客户使用的是 TPS745-Q1 DRV 封装。
它目前用作固定类型、但由于电源和需求问题、正在构建一个电路以将其用作可调类型。
两种类型的器件都采用相同的封装和引脚对引脚。
但是、第2个引脚与 FB 和 NC 不同。
1.当固定类型部件应用于由可调类型组成的电路时,先前配置的 FB 的电阻连接到第二个引脚(NC)。
如果未移除电阻器、是否存在功能问题?
谢谢。
此致、
mj