This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 12V 至5V@4A 降压稳压器、无散热器、效率高

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS565201, TPS566231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991624/buck-regulator-from-12v-to-5v-4amp-without-heatsink-with-good-efficiency

主题中讨论的其他器件:TPS565201TPS566231

尊敬的 TI 团队:  

我正在寻找效率接近 95%或更高的降压稳压器。

输入电压- 12V

输出电压- 5V@4A

效率-超过95%

系统中不需要散热器。

请推荐合适的器件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、  

    TPS565201可满足效率要求。 请参阅以下 Webench 仿真结果。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    我检查了 TPS566231在12Vin-5Vout-4A 下的效率可高达94.9%、在12Vin-5Vout-3A 下的效率可高达95.2%。 您可以查看数据表或在 TI.com 上申请 EVM 进行评估。

    谢谢、

    Lishuang