This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563207:软启动定义

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991566/tps563207-soft-start-definition

器件型号:TPS563207

Q1)以下 TD 的典型值是多少?
Q2)数据表显示 TSS 典型值为1.2ms。    请建议 VO= 0.89V、3.3V、6.3V 外壳典型值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hironori、  

    TD 非常小。 它只是内部电路中的延迟。 我们只有几个人。  

    TSS 典型 值为1.2ms、即使在不同的输出电压下也保持不变。

    BRS、  

    Edwin。