This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:TPS54302和 TPS54331的最大反馈电阻分压器问题

Guru**** 2810825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331, TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991504/tps54302-question-for-maximum-feedback-resistor-divider-for-tps54302-and-tps54331

器件型号:TPS54302
主题中讨论的其他器件:TPS54331

大家好、

我们的客户正在为22V 至12V 应用评估 TPS54302和 TPS54331、为了更大限度地减小空闲电流、他们想知道我们的器件允许的最大反馈电阻分压器值是多少? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉、我们没有此数据。  

     空闲电流和噪声效应之间存在平衡  ,因为较大的反馈电阻器将更适合噪声。 对于 tps54302,建议使用100k 的上电阻,这意味着电流将是 uA 电平。 对客户来说还可以吗?

    BRS、

    年轻