This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060EVM-590:谢谢您、请帮助分享设计文件

Guru**** 2647535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A30-49EVM-567, TPS54060EVM-590, TPS54060EVM-457

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991337/tps54060evm-590-please-help-to-share-design-file-thank-you

器件型号:TPS54060EVM-590
主题中讨论的其他器件:TPS7A30-49EVM-567TPS54060EVM-457

尊敬的 TI 团队:

我们购买 了 TPS54060EVM-590并使用 LDO TPS7A30-49EVM-567进行了测试。 他们的工作很棒!  

现在、我们将把它们2集成到我们的设计中。 您能否帮助共享 电路板的设计文件(原理图和布局)?

谢谢你。

此致

Tom Tao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    我现在正在寻找设计文件、并将在找到这些文件时进行共享。 我能够快速找到 TPS54060EVM-457文件。 请告诉我这些文件是否可以接受、否则可能需要一两天时间才能获得-590文件。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    仍在寻找这些器件。 感谢您的耐心等待。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    我应该已经提到过、原理图和布局始终可以在 评估板的用户指南中找到

    已连接光绘文件。

    Sam

    e2e.ti.com/.../HPA590B_5F00_GBRS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的详细回答。 我们可能有点懒惰、想要 Altium 原理图和布局、然后可以轻松集成到我们的现有设计中、而无需构建大量的原理图和脚本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    遗憾的是、该板是在我们开始使用 Altium 之前设计的。 我们只有用于电路板构建的光绘文件。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sam。 如果它早于 Altium、您是否有原始设计数据、如 P-CAD、Candence?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    我想我们当时使用的是焊盘、但遗憾的是、我们只有可用于电路板构建的光绘文件。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    谢谢大家! 我们将构建原理图和布局。  

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你也是!