This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A30-49EVM-567:感谢您分享电路板的设计文件(原理图和布局)

Guru**** 2386330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A30-49EVM-567, TPS54060EVM-590
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991338/tps7a30-49evm-567-please-help-to-share-the-design-file-of-the-board-schematic-and-layout-thank-you

器件型号:TPS7A30-49EVM-567
主题中讨论的其他器件: TPS54060EVM-590

尊敬的 TI 团队:

我们购买 了 TPS54060EVM-590并使用 LDO TPS7A30-49EVM-567进行了测试。 他们的工作很棒!  

现在、我们将把它们2集成到我们的设计中。 您能否帮助共享 电路板的设计文件(原理图和布局)?

谢谢你。

此致

Tom Tao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我已附上存档中的 TPS7A30-49EVM-567光绘文件和钻头文件。  如果您需要其他信息、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../HPA567E2.zipe2e.ti.com/.../HPA567E2.DRL.ZIP

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您、这些是钻头文件和光绘文件。

    我可以使用  Altium 原理图和布局吗?  我们可能有点懒惰、想要 Altium 原理图和布局、然后可以轻松集成到我们的现有设计中、而无需构建大量的原理图和脚本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom Tao、

    看起来原始设计是在 P-CAD 中完成的。  我已附上原始原理图和布局。  您可以使用"文件-导入向导"将其导入到 Altium 项目中。

    谢谢、

    斯蒂芬


    e2e.ti.com/.../HPA567E2.SCH

    e2e.ti.com/.../HPA567E_5F00_bom.xls

    e2e.ti.com/.../HPA567E2.pcb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 感谢你的帮助! 您分享的内容可为我们节省三分之二的开发时间!

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴能提供帮助! 如果您需要其他信息、请告知我们。

    谢谢、

    斯蒂芬