This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020EVM-006:电路板上预装了电阻器 R5-R8

Guru**** 2593860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991044/lmg1020evm-006-resistors-r5-r8-pre-populated-on-the-board

器件型号:LMG1020EVM-006

我刚刚收到了 LMG1020-EVM 板。  尽管在线手册中有注释、但电路板已预先填充了四个  

4欧姆电阻器、以 R5-R8为点。  在手册中、提到 R5-R8电阻器不包含在电路板中。

这些电路板的新标准是将 R5-R8电阻器位置预先填充4欧姆电阻器吗?

非常感谢

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的提问。 让我来看看这个、明天我会回来的。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    这些电路板上的默认值是没有按照手册中所述组装 R5-R8电阻器。 我不知道为什么在您的电路板上预填充了这些电阻器、但如果您订购更多电阻器、则不会填充这些电阻器。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leslie:

    感谢您的回答。

    在与其他 人交谈时、我们对如何在没有电阻器的情况下将这些电阻器放置在电路板上感到困惑

    这种情况的更多实例。  更具体地说、如果我再次从同一家美国分销商处购买该商品、

    可能超过50%  、我将获得另一个 EVM 板、同时组装 R5-R8电阻器。

    相应地、我们应该怎么做才能获得没有电阻器的合适 EVM 板?

    此致

    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    您的问题是可以的、您可能会再次组装电阻器的 EVM。 我已经与 我们负责这一问题的团队进行了跟进、以便我们可以确保为将来的构建解决这一问题。  

    给我带来的不便、我深表歉意。 对于您当前拥有的电路板、您是否能够移除电阻器? 我还很乐意直接向您发送一个未组装电阻器的电路板。 如果您愿意、请告诉我 、我可以向您发送一个朋友请求、通过私人邮件进行交谈。  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leslie:

    感谢您的回答。  您的第二个建议(向我发送一个不带电阻器的电路板)是首选建议、以便我们能够最大限度地减少对电路板的操纵。  因此、请发送朋友请求。

    此致

    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、  

    没问题。 我刚刚向您发送了朋友的请求。 我将关闭此主题、以便我们可以通过私人邮件处理您的请求。  

    此致、

    Leslie