请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25731 主题中讨论的其他器件: BQ25730
您好!
我知道 BQ25731是一个没有电源路径功能的 IC。
但是、BQ25731数据表包含 VSYS_MIN 信息。
例如下表。 
让我在这种背景下问两个问题。
1.VSYS_MIN 的设置值是否为固定值?
还是可以通过 BQ25730等寄存器进行设置?
2.您能否告诉我为什么提到 vsys_min、即使它不支持电源路径功能?
此致、
Yusuke