This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5365x 转换率(TPS53679、TPS53659、TPS53622与专有封装器件 TPS53678、TPS53658 TPS53655)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679, TPS53622, TPS53659, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991685/tps5365x-slew-rate-tps53679-tps53659-tps53622-vs-proprietary-footprint-devices-tps53678-tps53658-tps53655

主题中讨论的其他器件:TPS53679TPS53622TPS53659TPS53681TPS53655TPS53678

此问题适用于  符合 Intel VR13串行 VID (SVID)标准的电源控制器 TPS53679、TPS53659、TPS53622
具有可编程参数的 MCU。 它可能适用于专有封装器件 TPS53678、 TPS53658 TPS53655以及 TPS53681、即使它不是 Intel 电源控制器也是如此。

根据数据表、输入转换电压范围为4.5V 至17V、而示例用法以12V 为中心。

TPS53659的数据表显示 "通过 SVID 或 PMBus 接口以可编程转换率进行动态输出电压转换"。

数据表中列出的可编程压摆率是否会随输入范围而有所不同?   例如、12V 输入与5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、观察到的压摆率将与编程值相匹配(例如、VOUT_TRANSITION _RATE = 10mV/us 时为10mV/us)、与输入电压无关。 这些示例基于12V、因为这是 Purley 服务器系统最常见的用例、而 Purley 服务器系统是为其开发的这些控制器。