This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:最低补偿钳位电压

Guru**** 2531860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990911/lm51561-minimum-comp-clamp-voltage

器件型号:LM51561

您好!

我的客户正在评估反激式拓扑上的 LM51561。

数据表中有以下说明。

然而、当 COMP 电压达到最小钳位引脚时、开关实际上会停止。

以上句子是什么意思?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    客户应用中的反馈电压是否连接到 GND?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte–San、

    感谢你的答复。

    是的、它们将 FB 引脚连接到 GND。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    感谢您提供此信息。 是否可以发送一些测量数据进行澄清?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    COMP 动态范围为1.2V 至2.4V、如果 COMP 达到钳位电压、则器件将无法进行调节。 由于光耦合器将引脚拉至低电平、因此反激式模式下会停用负钳位。

    此致、

    Julian