请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51561 您好!
当 COMP 引脚电压达到最大 COMP 钳位电压时、器件如何工作?
此致、
Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当 COMP 引脚电压达到最大 COMP 钳位电压时、器件如何工作?
此致、
Kuramochi
您好、Kuramochi-San、
COMP 动态范围为1.2V 至2.4V、如果 COMP 达到钳位电压、则器件将无法进行调节。
在反激式中、我们允许 COMP 有一个连接到 VCC 的外部电阻器上拉。 钳位会灌入防止 COMP 引脚过高所需的任何电流、但我们会限制上拉电阻器值、使钳位运行的最大电流为1.6mA。 这在绝对最大值表下方的注释中进行了说明。
此致、
Julian