This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203H:EMI 滤波器值

Guru**** 2513295 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991602/lmz14203h-emi-filter-values

器件型号:LMZ14203H

大家好、

我们的客户  正在尝试通过医疗设备的 EMI 测试、他们希望 确保其采用  LMZ14203H 的 PCB 板产生低 EMI 辐射。 它们已经遵循 数据表中的 PCB 布局指南、但希望添加 EMI 滤波器。 LMZ14203H/02H/01H 评估模块用户指南的图7显示了传导 EMI LC 滤波器配置、但没有元件值。 您能建议 LC 滤波器的组件值吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我将与团队进行核实、以了解这些价值观是什么。 我应该在一整天左右的时间里得到答案。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    数据表在 图45 - 3.3uH 和2x10uF 的标题中提到了这一点。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    非常感谢您提供此信息。

    此致、

    Danilo