This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010503:连接2个 DCR010503U 输出以增加功率。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991553/dcr010503-connect-2-dcr010503u-outputs-to-increase-power

器件型号:DCR010503

您好!

我的客户可能需要>1W 的隔离输出。  他能否使用肖特基 二极管连接2个 DCR010503U 输出以实现反向保护、从而实现>1W 的输出?   如果没有、请告知我们解决方案。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈托里-圣、

    我预见的问题是功率平衡。 两个器件的输出电压都不可能足够接近、以确保使用二极管或的功率输出相等。 更有可能一个器件会尝试提供所有电源、而另一个器件不会提供任何电源或几乎不会提供任何电源。 如果需要>1W 的器件、我建议您查看其他器件。 Lm

    Sam