This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:使用 UCC28070A 进行三相功率因数校正、最高可达0.85

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991032/ucc28070a-3-phase-power-factor-correction-up-tp-0-85-with-ucc28070a

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件: UCC28070

您好!

我们目前正在使用 UCC28220A 进行双升压、在最大功率约为32KVA 的情况下、整流器输出480sqrt (2)上的电容为600uF、升压输出(760V)上的电容为600uF

我们被要求将功率因数从0.5 (我们现在测量的值)增加到0.85。  

我们知道、在三相系统中需要使用 Vienna 电路或其他类型的电路来实现接近单位功率因数、但是 UCC28070A 是否会让我们到处可见(可能是0.85)?  

我知道这可能需要我们大幅降低整流器输出电容、以便芯片可以"看到"一些纹波、但芯片是否足够快、可以看到三相的纹波?  

只是好奇吗? 我们在单相系统中成功使用了 UCC28070A、并且实现了接近单位、但在三相系统中从未实现过。  

有什么想法吗?  

谢谢、  

Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    UCC28070专为单相输入而设计、因此它无法支持三相输入。

    TI 提供的三相输入 PFC 没有模拟解决方案、建议使用基于 C2000的数字解决方案。  

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    云生  

    我们需要增加功率因数、因此我们将尝试使用它。 我将告诉您它是否会增加我们的功率因数!

    Chris