请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070A 主题中讨论的其他器件: UCC28070
您好!
我们目前正在使用 UCC28220A 进行双升压、在最大功率约为32KVA 的情况下、整流器输出480sqrt (2)上的电容为600uF、升压输出(760V)上的电容为600uF
我们被要求将功率因数从0.5 (我们现在测量的值)增加到0.85。
我们知道、在三相系统中需要使用 Vienna 电路或其他类型的电路来实现接近单位功率因数、但是 UCC28070A 是否会让我们到处可见(可能是0.85)?
我知道这可能需要我们大幅降低整流器输出电容、以便芯片可以"看到"一些纹波、但芯片是否足够快、可以看到三相的纹波?
只是好奇吗? 我们在单相系统中成功使用了 UCC28070A、并且实现了接近单位、但在三相系统中从未实现过。
有什么想法吗?
谢谢、
Chris