This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78L:当 Iout 为100mA 时、在所有温度下的输出电压。

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991541/ua78l-about-the-output-voltage-in-all-temperatures-when-iout-is-100ma

器件型号:UA78L

大家好、

我想知道 UA78L12。

当 Iout 为100mA 时、所有温度下的输出电压为多少。

根据数据表、它说的电流仅为1mA 至70mA。


此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:  

    由于器件的使用寿命、对于温度范围内的负载调节、我们只有高达70mA 的数据。 如果负载高于70mA 且低于100mA、我们可以在室温下进行负载调节。  

    您的客户在其应用中会有什么负载? 如果这是一个问题、我们可以尝试推荐不同的、更新的代因子。  

    此致、  
    Jason Song