This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:SAFT LS33600电池的充电 ID

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991026/bq35100-chem-id-for-saft-ls33600-battery

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

你(们)好  

我们在定制板上使用了 BQ35100来提高单电池容量,该 IC 支持锂亚硫酰氯(Li-SOCl2)化学电池。  根据数据表、我们遵循程序方法、但无法读取正确的电池容量  

我已阅读过几篇文章-如果 Chem ID 未正确加载、则我们将无法获得正确的电池 EOS  

现在、我正在使用 SAFT LS33600、 此电池的化学 ID 是什么?

如何为此电池生成化学 ID 、以及如何在不使用 EVL 套件的情况下对化学 ID 进行编程  

注意-   BQ35100 使用 I2C 与微控制器连接  

谢谢

Abhay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhay、

    建议您使用化学 ID 数据库中具有匹配项的准确电池。 如果您在 EOS 模式下运行并且只需要 EOS 警报而不需要 SOH 读数、那么您可以调整长期趋势和短期趋势、以在所需的 EOS %处发出警报信号。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,  

    感谢您的回答。  

     您的意思是 BQ35100 不支持 SAFT 33600电池化学成分。  

    您可以向我们分享化学 ID 数据库,或者在哪里可以找到?

    谢谢

    Abhay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhay、

    如果电池不在数据库中、我建议使用已表征的电池、除非您只需要 EOS 警报。

    chem ID 数据库位于 bqStudio 中、顶部菜单栏上有一个化学选项卡。

    此致、

    Wyatt Keller