This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:电池充满电时、SoC 跳至0%

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990713/bq78350-r1-soc-jumping-to-0-when-battery-fully-charged

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ78350

我看到一个问题、即 SOC 和剩余容量在充满电时突然变为0。 它作为 UPS 系统的一部分运行、因此电池保持充满电。 电压显示电池组已充电、其他电池设置与存在此误差相同、显示了合理的 SOC 精度、因为已输入 EDV 电压。 该错误看起来是随机的、并通过复位进行修复。  

如果对可能导致这种情况的原因提出任何建议,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您是否有机会捕获此事件? 如果您可以在 BQStudio 日志文件中捕获它、则会非常有用(从"Registers"屏幕中单击"Start Log")。 这将捕获所有测量值和状态位、并有助于解释所发生的情况。 最好也能看到数据闪存设置(.gg.csv 文件)。

    复位会清除许多寄存器、例如 RemainingCapacity、因此仅根据 ChemID 根据电池电压估算 SOC。 由于 BQ78350是一种 CEDV 监测计、因此在偶尔放电到至少7%的应用中、它是最准确的。 当电池放电时、电量监测计会学习新的电量。 电池容量会随着电池老化而降低。  

    但是、如果应用程序始终充满电、则执行偶尔的重置可能会很好。 为了提高放电的电量监测计精度、如果您有电池老化特性数据、最好定期更新了解的满电量参数。 可以直接写入此参数。 通常情况下、监测计将在完全放电后更新此参数。

    SOC 突然降为零是不正常的、因此我们应该对此进行调试。 如果您可以发送日志文件和数据闪存设置、我可以查看。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SOC-issue.gg.csv

    您好、Matt、

    很抱歉,我们花了一段时间才回答。 该事件是随机的、无法记录其发生、但已将 gg 文件包含在我的设置中。 它现在看起来像是外部问题、可能会导致它、但我需要知道我拥有的任何设置是否会导致错误。 发现密封 BMS 似乎解决了问题、因为自尝试密封 BMS 以来、它尚未发生。

    感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我在这些设置中看不到任何可能导致这种情况的东西。 看起来您使用的是固定 EDV 值(而不是补偿 EDV)、这应该是可以的。 如果您认为可能存在大电流脉冲、则可以增加 EDV 保持时间。 目前、这些设置为1秒。 CEDV 电量监测配置数据闪存中还有一个[VFLT_EN]位、可以出于相同的目的进行设置。  

    此外  、数据闪存中有一个过载电流设置、可用于防止基于高于设定电平的电流触发 EDV 阈值。 脉冲电流可能会导致电池电压发生较大的瞬时变化、因此如果在 EDV0保持时间内达到 EDV0电压、SOC 可能会跳至零。 尽管如此、这可能不会基于您的描述。

    此致、

    Matt