主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ78350
我看到一个问题、即 SOC 和剩余容量在充满电时突然变为0。 它作为 UPS 系统的一部分运行、因此电池保持充满电。 电压显示电池组已充电、其他电池设置与存在此误差相同、显示了合理的 SOC 精度、因为已输入 EDV 电压。 该错误看起来是随机的、并通过复位进行修复。
如果对可能导致这种情况的原因提出任何建议,将不胜感激。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我看到一个问题、即 SOC 和剩余容量在充满电时突然变为0。 它作为 UPS 系统的一部分运行、因此电池保持充满电。 电压显示电池组已充电、其他电池设置与存在此误差相同、显示了合理的 SOC 精度、因为已输入 EDV 电压。 该错误看起来是随机的、并通过复位进行修复。
如果对可能导致这种情况的原因提出任何建议,将不胜感激。
您好 Ben、
您是否有机会捕获此事件? 如果您可以在 BQStudio 日志文件中捕获它、则会非常有用(从"Registers"屏幕中单击"Start Log")。 这将捕获所有测量值和状态位、并有助于解释所发生的情况。 最好也能看到数据闪存设置(.gg.csv 文件)。
复位会清除许多寄存器、例如 RemainingCapacity、因此仅根据 ChemID 根据电池电压估算 SOC。 由于 BQ78350是一种 CEDV 监测计、因此在偶尔放电到至少7%的应用中、它是最准确的。 当电池放电时、电量监测计会学习新的电量。 电池容量会随着电池老化而降低。
但是、如果应用程序始终充满电、则执行偶尔的重置可能会很好。 为了提高放电的电量监测计精度、如果您有电池老化特性数据、最好定期更新了解的满电量参数。 可以直接写入此参数。 通常情况下、监测计将在完全放电后更新此参数。
SOC 突然降为零是不正常的、因此我们应该对此进行调试。 如果您可以发送日志文件和数据闪存设置、我可以查看。
此致、
Matt
e2e.ti.com/.../SOC-issue.gg.csv
您好、Matt、
很抱歉,我们花了一段时间才回答。 该事件是随机的、无法记录其发生、但已将 gg 文件包含在我的设置中。 它现在看起来像是外部问题、可能会导致它、但我需要知道我拥有的任何设置是否会导致错误。 发现密封 BMS 似乎解决了问题、因为自尝试密封 BMS 以来、它尚未发生。
感谢您的帮助、
本
您好 Ben、
我在这些设置中看不到任何可能导致这种情况的东西。 看起来您使用的是固定 EDV 值(而不是补偿 EDV)、这应该是可以的。 如果您认为可能存在大电流脉冲、则可以增加 EDV 保持时间。 目前、这些设置为1秒。 CEDV 电量监测配置数据闪存中还有一个[VFLT_EN]位、可以出于相同的目的进行设置。
此外 、数据闪存中有一个过载电流设置、可用于防止基于高于设定电平的电流触发 EDV 阈值。 脉冲电流可能会导致电池电压发生较大的瞬时变化、因此如果在 EDV0保持时间内达到 EDV0电压、SOC 可能会跳至零。 尽管如此、这可能不会基于您的描述。
此致、
Matt