This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:针对 Xilinx XCZU7EV 的 PMIC 建议

Guru**** 2533100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25, TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991554/tps650861-pmic-recommendation-for-xilinx-xczu7ev

器件型号:TPS650861
主题中讨论的其他器件:TPS544C25

大家好、

请?Xilinx XCZU7EV?TPS650861或 TPS6508640+TPS544C25更推荐使用哪种 PMIC

如果您还可以突出显示每个 PMIC 解决方案的优势、请不胜感激。

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    TPS650861和 TPS650864x 器件是相同的核心器件、并且引脚对引脚兼容。 唯一的区别是 x861器件是用户可编程的、x864x 器件是出厂编程的。 在这种情况下、如果其中一个 x864x OTP 可供客户使用、则他们可以使用该器件继续工作。 如果这些 OTP 对它们不起作用、它们将需要使用用户可编程 x861器件。

    此致、

    Layne J