请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 主题中讨论的其他器件: TPS2116
大家好、
我的客户使用 TPS2121进行输入选择、他们希望从较高的输入获得输出、但从3.6V 而不是3.8V 获得输出。
Sch 如下图所示、您能不能告诉您为什么会发生这种情况? 谢谢!

B.R.
Jiawei
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jiawei、
输入电压彼此非常接近。 我认为 IN1在使用时可能会出现轻微下降、这可能导致器件选择 IN2。 请注意、IN1必须大于 IN2才能使 VCOMP 模式在选择 IN1时工作。 如果 IN2大于或等于、则选择 IN2。
一种选择是引入某种优先级结构、以强制器件选择 IN1。
另一种选择是切换输入并查看优先级现在是否可接受。
最后、由于您的电压非常小、您是否考虑使用 TPS2116? 此 PowerMUX 类似于 TPS2121的低电压版本。