This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:无法获得预期的输入

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991588/tps2121-could-not-get-the-expected-input

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: TPS2116

大家好、

我的客户使用 TPS2121进行输入选择、他们希望从较高的输入获得输出、但从3.6V 而不是3.8V 获得输出。

Sch 如下图所示、您能不能告诉您为什么会发生这种情况? 谢谢!

B.R.

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    输入电压彼此非常接近。 我认为 IN1在使用时可能会出现轻微下降、这可能导致器件选择 IN2。 请注意、IN1必须大于 IN2才能使 VCOMP 模式在选择 IN1时工作。 如果 IN2大于或等于、则选择 IN2。

    一种选择是引入某种优先级结构、以强制器件选择 IN1。  

    另一种选择是切换输入并查看优先级现在是否可接受。

    最后、由于您的电压非常小、您是否考虑使用 TPS2116? 此 PowerMUX 类似于 TPS2121的低电压版本。