This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62180:VIN 和 VOUT 短接

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991189/tps62180-vin-and-vout-shorted

器件型号:TPS62180

大家好、

我的客户正在评估 TPS62180、他正在测试故障事件。 他假定的一种情况是 VIN 和 VOUT 引脚将短路、这会损坏外部 FET。 因此、他想知道这种情况是否会真正发生。

我认为 VIN 和 VOUT 不会短路、只有在内部 FET 的漏极和源极被穿透时才会发生短路。 我的理解是否正确?

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    外部 FET 连接在何处?  

    是的、你是对的。 VIN 和 VOUT 不是相邻的引脚、VIN 和 VOUT 几乎不会短路。

    Anthony 将向您提供详细信息反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    首先、澄清一下、什么是外部 FET? 如果这意味着对 TPS62180器件的损坏、假设输入电压为12V、那么 VIN 至 VOUT 短路损坏器件就不足为奇了、因为这会超过 VO 引脚的绝对最大额定值。

    我想 VIN 和 VOUT 短路更像是他们正在考虑的应用级故障事件。 正如 Lishuang 所说、VIN 和 VO 引脚不相邻、因此不会在 TPS62180 IC 的封装内发生。

    Anthony