This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:此设计是否违反 TPS82130 IC 的设计规格?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TIDA-01405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991260/tps82130-does-this-design-violates-design-spec-of-tps82130-ic

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: TIDA-01405

尊敬的先生/女士:

需要 TPS82130反向稳压器的技术支持。 我们使用的设计符合 TIDA-01405标准。 请参阅下面的原理图。

 

-AVSS =-1V7

上电时、首先+5V (VIN)接通、然后+3V3 (使能线路)接通。

关断时、首先将+5V (VIN)关断至0v、然后在100ms 之后、将+3V3 @使能引脚关断至0v。 如果这违反了 IC 的设计规格、请提供建议。

此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    根据 DS 最大额定值、EN 引脚只能处理 VIN+0.3V。 考虑到当 VIN=0V 时 EN 为3.3V、这似乎违反了 EN 引脚电压额定值、但我们将对此进行仔细检查、Nancy 将回复并进行进一步更新。 如果可能的话、能够在关断期间更改 EN/VIN 的顺序将会更安全。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    我能否在以下方面再次确认:

    • 打开和关闭的使能引脚阈值电压是多少? 数据表显示最小值为0.9V。 这与哪个引脚有关。 因为对于该反相模块、IC GND 引脚现在输出为-1.7V。
    • 突然断电期间、如果 VIN = 0v 且 EN = 3.3V 持续100ms、该器件是否正常?

    此致、
    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    对于使能、请参阅 TIDA-01405第1.4.4节通过电平转换器电路或仅将 EN 连接到 Vin 的使能引脚配置。

      EN 以器件的 GND 引脚为基准。 必须将低电平降至 GND 电平。 如果 GND 引脚为-1.7V、则3.3V 将在 EN 和上变为5V  

      GND。  

    2.在突然断电期间、如果 Vin=0V 且 EN=3.3V 持续100ms、则器件不允许使用、因为 VEN 最大值为 Vin+0.3V。 因此客户需要  

      首先将电源序列更改为 EN OFF、然后再更改为5V OFF。

    谢谢、

    Nancy