主题中讨论的其他器件: TIDA-01405
尊敬的先生/女士:
需要 TPS82130反向稳压器的技术支持。 我们使用的设计符合 TIDA-01405标准。 请参阅下面的原理图。
-AVSS =-1V7
上电时、首先+5V (VIN)接通、然后+3V3 (使能线路)接通。
关断时、首先将+5V (VIN)关断至0v、然后在100ms 之后、将+3V3 @使能引脚关断至0v。 如果这违反了 IC 的设计规格、请提供建议。
此致、
Felix
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生/女士:
需要 TPS82130反向稳压器的技术支持。 我们使用的设计符合 TIDA-01405标准。 请参阅下面的原理图。
-AVSS =-1V7
上电时、首先+5V (VIN)接通、然后+3V3 (使能线路)接通。
关断时、首先将+5V (VIN)关断至0v、然后在100ms 之后、将+3V3 @使能引脚关断至0v。 如果这违反了 IC 的设计规格、请提供建议。
此致、
Felix
您好、Felix、
对于使能、请参阅 TIDA-01405第1.4.4节通过电平转换器电路或仅将 EN 连接到 Vin 的使能引脚配置。
EN 以器件的 GND 引脚为基准。 必须将低电平降至 GND 电平。 如果 GND 引脚为-1.7V、则3.3V 将在 EN 和上变为5V
GND。
2.在突然断电期间、如果 Vin=0V 且 EN=3.3V 持续100ms、则器件不允许使用、因为 VEN 最大值为 Vin+0.3V。 因此客户需要
首先将电源序列更改为 EN OFF、然后再更改为5V OFF。
谢谢、
Nancy