This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95378BQ5M:TPS40428未上电时的 VSW 电压

Guru**** 2815135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991537/csd95378bq5m-vsw-voltage-when-tps40428-is-not-powered-up

器件型号:CSD95378BQ5M
主题中讨论的其他器件:TPS40428

您好!

我没有 TPS40428 EVM。

我想知道当 TPS40428未上电时 CSD95378B 的 VSW 引脚的状态/电压、即 TPS40428的 VDD 不为12V、但提供了12V 至 VDD 和5V 至 Vin、 CSD95378B 的 EN 引脚。

可以有人对此发表评论吗?

谢谢、

Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未通电时、TPS40428 PWM 引脚为高阻抗。 但是、功率级器件在其 PWM 引脚上提供滞后电流、该电流将流入控制器引脚。 它可能看起来很低、结果导致低侧 FET 导通。