This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84209:模块产品中的电容器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601, TPSM84205, TPSM84209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991200/tpsm84209-capacitor-in-module-products

器件型号:TPSM84209
主题中讨论的其他器件:LMZM23601TPSM84205

尊敬的 TI 团队

我们的客户问我、以下模块产品中使用了哪种电容器。
以下模块产品中安装的唯一电容器是陶瓷电容器吗? (是否可以识别电解电容器未安装在模块产品中?)
(我提出这一问题是因为数据表中没有具体说明。)

・LMZM23601
・TPSM84205
・TPSM84209

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    感谢您的提问。 来自我们团队的 Nancy 正在研究这一问题、并将再次进行更新。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    我们建议为模块应用使用低 ESR 陶瓷输出电容器。 请参阅 TPSM84205数据表第8.2.2.2节。

    谢谢、

    Nancy