This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:LMR23630和 LMR23615内部 FET 导通时间和关断时间

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR23615, LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991344/lmr23630-lmr23630-and-lmr23615-internal-fet-turn-on-time-and-off-time

器件型号:LMR23630
主题中讨论的其他器件:LMR23615

您好、支持团队、

我的客户询问 LMR23630和 LMR23615的内部 FET 导通时间和关断时间、以计算开关损耗。 请提供。 他们希望自己进行计算、而无需 WEBENCH。 它们需要高侧和低侧的这些信息。

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Koji-San

    对于12V 输入、开通时间约为10ns、关断时间取决于负载电流、您可以使用10ns 进行估算。

    B R

    Andy