This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:封装兼容的替代产品

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20, TPS549A20, TPS53513, TPS53515, TPS53915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991511/tps548a20-footprint-compatble-alternatives

器件型号:TPS548A20
主题中讨论的其他器件: TPS549A20TPS53513TPS53515TPS53915

您好!  

我正在寻找具有较低电流限制的 TPS548A20外形兼容的替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS548A20_5F00_TPS549A20.pdfA如果400kHz 默认 开关频率不是一个障碍、TPS548A20可以使用 TPS549A20

     

    同样、

     

    TPS53515可以使用 TPS53513

    如果 400kHz 默认 开关频率不是一个障碍、TPS53515可以使用 TPS53915

     

    TPS548A20

    TPS549A20  

    1.5V 至20V (4.5V 至25V 偏置)

    1.5V 至20V (4.5V 至25V 偏置)

    9.9m Ω/4.3m Ω  、高达 15A 输出电流

    9.9m Ω/4.3m Ω  、高达 15A 输出电流

    可由 RF 引脚选择的 FSW

     

    默认 Fsw = 400kHz、不使用 PMBus

    软启动时间固定为4ms

    软启动默认 为1ms

    FCCM/DCM 和斜坡由 MODE 引脚设置

    FCCM/DCM 和斜坡由 MODE 引脚设置

    接地 SDA SCL

     

     

    TPS53515

    TPS53915

    TPS53513 高达8A

    1.5V 至18V (4.5V 至25V 偏置)

    1.5V 至18V (4.5V 至25V 偏置)

    1.5V 至18V (4.5V 至25V 偏置)

    mΩ mΩ    12A 输出电流时为13.8 μ A 和5.9 μ A

    mΩ mΩ     12A 输出电流时为13.8 μ A 和5.9 μ A

    13.8 mΩ 和5.9 mΩ     

    可由 RF 引脚选择的 FSW

    默认 Fsw = 400kHz、不使用 PMBus

    可由 RF 引脚选择的 FSW

    软启动时间 固定为1ms

    软启动时间默认 为1ms

    软启动时间 固定为1ms

    FCCM/DCM 和斜坡由 MODE 引脚设置

    FCCM/DCM 和斜坡由 MODE 引脚设置

    FCCM/DCM 和斜坡由 MODE 引脚设置

    接地 SDA SCL