请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143-Q1 您好、当 EN1和 EN2引脚都为低电平时、内部 VCC 稳压器是否处于活动状态?
我想通过该电源轨为一些外部 UVLO 和 OVLO 电路供电、以监控 VIN 电源轨、这样做可能会节省外部稳压器的一些成本。
此致 Arne Maathuis
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、当 EN1和 EN2引脚都为低电平时、内部 VCC 稳压器是否处于活动状态?
我想通过该电源轨为一些外部 UVLO 和 OVLO 电路供电、以监控 VIN 电源轨、这样做可能会节省外部稳压器的一些成本。
此致 Arne Maathuis