请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63900 尊敬的团队
美好的一天!
我已经检查 了 tps63900数据表(修订版 D),发现了一些自相矛盾的信息。 请改正我的问题
在数据表的 第6.3章中 ,它显示了输出电流为0.4A (最大值),但从图8-2到 图8-7, 典型输出电流能力与输入电压可达到1A,它显示了许多 基于1A 输出电流的测试图。
tps63900是否支持1A (__LW_AT__输出电流)μ A?
2.如果测试结果中的输出电流实际上是峰值电流值。 您能告诉我峰值电流可以持续多长时间吗?
此致
Leon.Liu