This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:tps63900电流限制确认

Guru**** 2581985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991167/tps63900-tps63900-current-limitation-confirm

器件型号:TPS63900

尊敬的团队  

美好的一天!

我已经检查 了 tps63900数据表(修订版 D),发现了一些自相矛盾的信息。 请改正我的问题  

在数据表的 第6.3章中 ,它显示了输出电流为0.4A (最大值),但从图8-2到 图8-7, 典型输出电流能力与输入电压可达到1A,它显示了许多 基于1A 输出电流的测试图。   

tps63900是否支持1A (__LW_AT__输出电流)μ A?

2.如果测试结果中的输出电流实际上是峰值电流值。 您能告诉我峰值电流可以持续多长时间吗?

此致

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    输出电流与 VIN 和 VOUT 条件相关。 在 VIN=2 VOUT=3.3V 条件下、最大输出电流为400mA。  

    该器件的电感器峰值电流典型值限制为1.45A。  请注意、如果 VIN 远低于 VOUT、电感器电流可能会比输出电流高得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jasper

    感谢您的回复。

    根据 数据表中的图8-2,我是否可以认为,如果我需要1A 输出电流和3.3V 输出电压 ,我需要确保输入电压应大于3.6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广源您好、

    您的理解是正确的。