This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:RSL

Guru**** 2531580 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990920/lm51561-rsl

器件型号:LM51561

您好!

应用手册中的 RSL 限制在1kΩ Ω 以下、如下所示;

https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/snva866/snva866.pdf?ts=1617326502422&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.tij.co.jp%252Fproduct%252Fjp%252FLM5156

这种限制是由什么引起的?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    RSL 的最大值为 LM51561 2千欧。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte–San、

    感谢你的答复。

    2kΩ Δ T 限值是由什么引起的?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    请查看数据表第9页的图8-5。 如您所见、电流限制是使用外部 RSL 电阻器进行的、具体取决于占空比;如果您看到这种依赖的斜率为1k Ω 电阻器、 大于此值会使电流感应信号测量非常不准确、并且非常依赖于该电阻器。 因此、我甚至可以说、将该电阻器保持在1k 欧姆以下是合理的。

    但是、如果客户希望使用更高的电阻器、这是可能的、但最有可能的是、在更高的占空比下、不会提供输出电流。

    此致、
    Brigitte