This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82697:TPS8269X 稳压器是否可用于反相拓扑?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82697, TPS82698

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990878/tps82697-can-the-tps8269x-regulators-be-used-in-an-inverting-topology

器件型号:TPS82697
主题中讨论的其他器件: TPS82698

您好!

我可以在反相拓扑中使用 TPS8269X 稳压器吗?  

示例-我可以使用 TPS82697生成-2.8V 电压还是使用 TPS82698生成-3.0V 电压?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、用户:

    谢谢您的提问、很抱歉耽误您的回答。

    理论  上、您可以在反相降压配置中使用我们的器件(将 IC 的 GND 连接到负 VOUT、并将标准配置中的 VOUT 连接到输入 GND)、但由于该配置超出了标称运行条件、  您n´t 需要自行验证您的设计的性能(数据表参数将不再得到保证)。

    此外、请注意、等效输入电压将变为 VIN +|VOUT|、且总和需要低于建议的工作条件(4.8V)。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。