This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404启动时出现问题-有关 BLK 引脚和软启动的问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40580, UCC256404, UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991190/ucc256404-i-have-a-problem-with-the-ucc256404-starting-up---question-on-blk-pin-and-soft-start

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件:PMP40580UCC256402

您如何决定如何设置 BLK 引脚的启动电压电平?  我认为这应该设置为大约360 VDC、因此升压将会运行。  但是、我在 PMP40580上看到、它的启动电压设置为接近84V。  当我将其设置为提前导通(较低电压)时、它的启动效果似乎更好。  否则、它可以下拉大容量并将其关闭、然后它会卡在这里。  我尝试添加更多的批量或使软启动时间更长、但似乎很难。  延长软启动时间似乎很有帮助。  我在某个地方看到了一条注释、建议在电阻分压器的 LL/SS 引脚上放置一个电阻器、这是一种有助于增加软启动时间的方法。  我不记得我在哪里找到了该注释。  请告诉我吗?

谢谢、

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie

    通常、LLC 可以在 PFC 之前或 PFC 之后启动、这取决于系统要求。  我只看到、在85VAC 至264VAC 的 PFC 之前、电视电源需要启动 LLC、但负载非常轻。 此处建议使用 UCC256404、因为 BLK 导通阈值仅为1V、所以没有问题触发 OCP 保护、因为 LLC 变压器的设计目标是输入电压>300V 且满载。  

    对于其他应用、需要在 PFC 或输入电压大于300V 后启动 LLC、建议在此处使用 UCC256402/3、因为 BLK 导通阈值为3V。

    云生