This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:避免跳闸故障

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991298/ucc256403-avoiding-tripping-fault

器件型号:UCC256403

大家好、

我的客户在 LLC 设计中使用 UCC256403、他们需要能够抑制或停止初级侧 LLC MOSFET 的开关、但需要这样做、而不会触发故障状态、从而导致在重新启动之前延迟1秒 禁止信号被删除。

它们目前正在拉低 BLK 引脚、但这当然会跳变故障状态、并在限制条件下获得意外的1秒延迟。

在禁止器件时、是否有任何方法可以避免这种不需要的1秒延迟?

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、康妮

    根据您的要求、我建议您下拉 FB 引脚以禁用 HO/LO、释放 FB 引脚后没有1s 延迟。

    云生