This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:移除输入适配器时消耗功率

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991245/bq25890-power-drawn-when-input-adapter-removed

器件型号:BQ25890

大家好、

你好。

我们的客户正在考虑在其应用中使用 BQ25890、并尝试了解移除输入适配器时电池消耗的电量。

1) 1)在数据表的"电气特性"表的第9页上、32uA 的 IBAT 典型值是移除输入适配器时消耗的电池电流?

2) 2)此32uA 测量的电池电压是多少?

3) 3)什么是高阻态模式?

4) 4)电流在电池电压从4.2至2.5V 放电时是否保持恒定、或者电流是否会增加以保持恒定功率(32uA @ 4.2V -> 53.76uA @ 2.5V)?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    当移除输入适配器时、

    什么是 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS?

    2. 充电器的所有寄存器读数是多少?

    什么是 SW 波形? 充电器是否在切换?

    谢谢、

    宁。