This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62162:更正了 PG TPS62162DSGR 的电阻值

Guru**** 2943390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991124/tps62162-correct-resistor-value-for-pg-tps62162dsgr

器件型号:TPS62162

大家好!

我只是想仔细检查一下。 我使用电源设计器来配置 TPS62162DSGR。 实质上、我尝试以1A 的最大输出电流实现3.3V 的输出电压。 这是它所生成的设计:

  

我所关心的是、RPG 仅为0.063W、看起来不足以在100k 电阻器上提供1A 电流。 这是正确的、还是我对这个电路的设计方式或这个芯片的工作方式不了解。 我的理解是 PG 是输出功率。 063W 在这里是安全的吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PG 为电源正常引脚、内部为开漏电路。 1A 电流流经2.2uH 电感器、RPG 上几乎没有电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vincent! 有道理!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vincent! 有道理!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。