This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563240:输出电压范围问题

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991211/tps563240-vout-range-question

器件型号:TPS563240

请告诉我输出电压范围?

案例1) VIN= 14.4V - 17V、  VOUT 最小值/最大值
CASE2) VIN = 4.5 - 5.5V、 VOUT 最小/最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hironori-San、

    案例1):输出范围:0.6V 至7V

    CASE2):输出范围:0.6V 至2.9V。 受最大占空比限制。