This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:它不工作

Guru**** 2611275 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990858/ev2400-it-is-not-working

器件型号:EV2400

大家好、

客户于3月2日在 TI.com 上购买了 EV2400模块。 订单号为 T01145762。  两周后,发现信号指示灯没有亮起,安装软件也没有响应。  他想知道是否可以更换或维修?

CSC 请求客户在 E2E 上提交帖子、但客户未能提交。 然后、我帮助他发布这个。 您是否会帮助检查 如何解决此问题?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annie、

    EV2400最初是否正常工作? 如果是、则可能是由于 ESD 或 BMS 板上连接不良而流回通信线路的电流而损坏(我之前见过)

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应将其退回何处进行 维修?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题的质量是什么? 我可以交换吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edison、

    第一次连接时、EV2400最初是否正常工作?

     此致、
    亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自然色